Material Properties
nobrox® Put to the Proof:

Demonstrably Outstanding Properties Profile
Temperature Behavior
< Zurück
Media compatibility in hydraulic applications
Back
Comparison of the mechanical properties of nobrox® in comparison to polyamides, depending
on temperature (-20 °C to +150 °C)

Mit dem genormten
Zugversuch nach DIN 53504
 wird die mechanische Festigkeit
eines Werkstoffs geprüft. Bei
Raumtemperatur kann bei nobrox® im Vergleich zu einem Polyamid (PA6.6) ein gleichmäßigerer Spannungs-Dehnungs-Verlauf festgestellt werden. So erweicht der neue Werkstoff bei steigender Verformung deutlich langsamer und eine schlagartige Abnahme der Steifigkeit und Neigung zu Weißbruch ist ebenfalls nicht feststellbar. Dieses Werkstoffverhalten führt folglich zur leichteren Montage der Dichtungen in die Einbauräume.
The mechanical strength of a
material is tested by means of  the
tensile test according to DIN 53504.
At room temperature, a more uniform
stress-strain curve can be noted with nobrox®
in comparison to a polyamide (PA6.6). With increasing deformation, the softening of the new
material occurs at a much slower pace and there is no sudden drop in stiffness or stress whitening tendency detectable either. Consequently, this behavior of the material results in easier installation of the seals in the housings.