![]() |
![]() |
![]() |
Material Properties |
nobrox® Put to the Proof: |
Demonstrably Outstanding Properties Profile |
Temperature Behavior |
< Zurück |
Media compatibility in hydraulic applications |
Back |
Comparison of the mechanical properties of nobrox® in comparison to polyamides, depending on temperature (-20 °C to +150 °C) |
Mit dem genormten Zugversuch nach DIN 53504 wird die mechanische Festigkeit eines Werkstoffs geprüft. Bei Raumtemperatur kann bei nobrox® im Vergleich zu einem Polyamid (PA6.6) ein gleichmäßigerer Spannungs-Dehnungs-Verlauf festgestellt werden. So erweicht der neue Werkstoff bei steigender Verformung deutlich langsamer und eine schlagartige Abnahme der Steifigkeit und Neigung zu Weißbruch ist ebenfalls nicht feststellbar. Dieses Werkstoffverhalten führt folglich zur leichteren Montage der Dichtungen in die Einbauräume. |
The mechanical strength of a material is tested by means of the tensile test according to DIN 53504. At room temperature, a more uniform stress-strain curve can be noted with nobrox® in comparison to a polyamide (PA6.6). With increasing deformation, the softening of the new material occurs at a much slower pace and there is no sudden drop in stiffness or stress whitening tendency detectable either. Consequently, this behavior of the material results in easier installation of the seals in the housings. |
![]() |